This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:设计审查

Guru**** 2513905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300352/tps548d22-design-review

器件型号:TPS548D22

大家好、

我的客户正在基于 TPS548D22设计系统电源、有以下要求、请帮助提供您的专业建议。

VIN=12V、Vout=5V、Iout_max=30A、Iout_ripple < 200mV。 现在有两种电感器可选:

1.L=220nH、IRMS=33A、Isat=40A、8*8mm

2. L=120nH,IRMS=60A,Isat=80A,10*7mm

客户希望选择尽可能小的电感器。 您能评论一下电感器选择吗、或者您有其他建议吗?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在12V 至5V 和650kHz 时、电感器看到4.5μV μ s-s (Vin - Vout) x Vout/Vin x 1/Fsw  

    220nH 的电感器的纹波电流为20.4A、

    120nH 电感器将具有37.4A 的纹波电流

    这两个值都远高于典型的40%满负载电流、30A 最大负载电流下的12A。  引脚编程选择了 Autoskip、当负载电流降至约为10A 和19A 的电感峰间电流的1/2以下时、这将降低开关频率、这一事实进一步增加了问题的复杂程度。  虽然这不会改变电感器上的导通时间或伏秒、但在连续导通模式下、它会将输出纹波电压增加到纹波电压的8倍、这会导致难以满足200mV 输出纹波电压的要求。

    此外、当负载电流为30A 且纹波峰峰值为20.4A 时、220nH 电感器将超过40A 的饱和额定值。

    将开关频率增加至850kHz 将有助于将纹波电流降低约25%、从而在30A 负载电流下为220nH 电感器购买一点裕度以降低饱和风险、 但是、为了保持环路稳定、低电感可能需要选择与数据表建议不同的斜坡选项、例如1xR 斜坡。

    查找一些替代电感器、可以选用 XAL7070-301、它能够以8mm x 8mm 封装提供300nH 的电感、Isat 为55A、Irms 为33A。  这会使纹波电流降至建议的40%。 - https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal7070/xal7070-301/ 

    在650kHz 下、纹波电流将为15A、对于30A 应用而言较高、但可使用55A 饱和电感器进行管理。

    您是否已了解瞬态规格要求?

    负载变化幅度

    负载变化率或负载变化的上升/下降时间

    负载变化期间允许的最大压降

    您是否具有6.3V 100μF 电容器的直流偏置降额曲线和 ESR 值?  在5V 电压下、这些电容器的电容显著小于100μF。