This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:外部 SYNC 信号丢失期间的行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299558/tps543c20a-behavior-during-external-sync-signal-loss

器件型号:TPS543C20A

您好!  

在我们的设计中、我们使用一个 TPS543C20A 和两个 TPS543B20 从12V 产生三个电源轨。

为了避免12V 电源需要过多电流、我们在每个转换器上 SYNC 引脚上应用一个外部信号(每个信号 由其他信号的120°进行相移、以使转换器交替汲取电流)。

这3个 信号由微控制器生成。 我们面临的问题是: 在 对微控制器重新编程时,几秒钟内不会再生成同步信号。 然后、转换器的 SYNC 引脚不再接收信号、导致电源轨出现下降。 我们预计当 SYNC 引脚 发生信号丢失时、转换器会在其内部脉冲发生器上切换(由 RT 引脚设置的频率)、但情况似乎并非如此。

这是 正常行为吗? 是否有办法保持此同步功能 ,并能够保持通电状态,即使同步信号丢失?

该转换器设置为独立模式、并关闭 API/BB (MODE =开路)。 我们已验证 RT 引脚设置的频率是否低于外部 SYNC 时钟的频率。

查看其中一个电源轨(+12V 至+5V)的原理图摘录: https://ibb.co/1dfBnjd

谢谢。

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,  

    根据设计、该器件不能  在 SYNC 信号丢失时调整其模式功能。  当器件设置 为独立模式时、RT 电阻器将确定频率、而不是相移。 当器件配置为同步输入模式时、RT 引脚将决定相移而不是频率。

    我感到惊讶的是、您将转换器设置为独立模式、因为独立模式不提供相移功能。  

    为清楚起见、哪些电阻器应用于 MODE 和 RT 引脚? 我无法访问链接  

    此致、
    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移在微控制器中进行管理、微控制器为提供3个不同电压的3个转换器提供3个同步信号。

    每个转换器都设置为独立模式。 MODE =开路、RT = 30.8k Ω(频率= 648KHz)。 同步信号的频率为672kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,

    感谢您的澄清。 最初对于误解、我深表歉意。  

    我可以确认您看到的是预期行为。  在 所有情况下 、无论是独立运行还是多相运行、SYNC 信号的丢失将终止切换、直到 SYNC 信号返回。 不幸的是、没有 办法解决这个问题。

    此致、

    布里顿