This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17318Q2:需要人体放电模型 ESD 等级

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300166/csd17318q2-need-human-body-model-esd-rating

器件型号:CSD17318Q2

需要针对 CSD17318Q2的人体放电模型 ESD 等级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    感谢您关注 TI FET。 CSD17318Q2通过了100V HBM 和1000V CDM 测试。 如果您有任何问题或需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  100V HBM 意味着它为零级、需要特殊处理。  我想知道部件是否在250V 或更高电压下进行了测试、以验证它实际上是零级?  如果它在250V 传递、则不是0级、我们不需要特殊处理。   据我了解测试内容、HBM 测试需要选择分立式测试电压、如果您没有选择严格的电压电平分辨率、可能实际上不知道测试失败的时间。  请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    测试是在一段时间前完成的。 我们已决定对新样本重新执行 ESD 测试。 已经订购了样片、但通常需要几天时间才能收到、几天之后才能进行测试。 我已将此通知 Kannan、Kannan 已将您的电子邮件转发给我。 我将关闭该主题、在继续测试的过程中、我们可以通过常规电子邮件进行沟通。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  我会留意您的电子邮件、并感谢您进行测试。