This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:将铁氧体磁珠和电容器连接到 FB 引脚以对抗噪声

Guru**** 2866280 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299829/lm25145-connect-a-ferrite-bead-and-a-capacitor-to-the-fb-pin-as-a-noise-countermeasure

器件型号:LM25145

您好!

我想问您一个有关 LM25145的问题。
我正在考虑将一个铁氧体磁珠和一个电容器连接到 FB 引脚作为噪声对策。
①下图采用铁氧体磁珠 BLM18BD102SN1D (Murata)。
②图中是一个电容器、其电容为100pF。
(问题)
如果我在 FB 引脚上添加① Ω 和② Ω、这个器件的运行会有任何问题吗?
如果您有任何疑虑、敬请告知。

此致、

铁氧体磁珠信息
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/murata-electronics/BLM18BD102SN1D/584235

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji,

    不建议这样做。

    FB 对阻抗很敏感、这会影响环路和相位裕度。

    您不希望在 FB 路径上使用这些元件、我不建议这样做。

    -奥兰多