This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:VBUS 拉电流灌电流电源路径

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290646/tps65988-vbus-source-sink-power-path

器件型号:TPS65988

您好!

我们目前正在开发一种 在以下配置中使用 TPS65988DH 的器件:

仅通过两个 USB-C 连接器提供电源、器件没有板载电池。

在  用例1 我们的器件通过 USB C 插头连接到笔记本电脑或 PC、 端口1  TPS65988的功能、笔记本电脑 来源 为器件供电、是用于数据连接的 DFP。

用例2 将采用 USB-USB 的电源砖 PD 连接到 端口2  已协商超过20V、该器件现在采用 Power Brick 供电、我们还想使用 Power Brick 为笔记本电脑/PC 供电、因此笔记本电脑/PC 必须将电源模式切换到  接收器

我一直在使用  TPS65988EVM ,成功有限,打开 端口2 我能够否定一个电源合同与电源砖所以我不认为有任何问题。

对于端口1、我无法从受电方切换到供电方。 我正在使用下面的端口设置:

在  TPS65988EVM 我已移除 PP_HV1/2、A/B-VAR SYSPWR 和 PPEXT1/2引脚上的跳线、目的是在 PP_HV1和 PP_H2引脚上放置跳线、以模拟预期的行为。

我执行以下步骤(将在应用程序中自动执行):

注意:在这些测试期间、不会放置 PP_HV1与 PP_HV2之间的跳线

#1:  EVM 端口1 连接 到笔记本电脑时、将协商5V/3A 协议。

#2:通过单个设备请求笔记本电脑散热器功能  GSkc 命令

#3:  EVM 端口2 已连接到电源砖型、 已协商9V/3A 合约。

第4章:一个  SRDY 命令发出日期 端口2 ,现在 PP_HV2引脚上提供9V

第5章:一个 SWSr  命令发出日期 端口1 要从受电方切换到供电方、则发出中止或拒绝回复。

在 STATUS 寄存器(0x1A)中、端口角色现在(有时)为  ,当将跳线置于 P_HV1和 PP_HV2上为端口1供电时,端口状态将在供电方和受电方之间连续交替,而不为笔记本电脑供电。

按照上面列出的步骤顺序、我的设置中是否有问题、或者我们设想的行为是否无法使用 TPS65988?

注意:桶形插孔未通电、所有电源均由 USB-C 连接器提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    感谢您联系 E2E!

    我明天会回到你的身边!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关注本主题  

    考虑在仿真设置中使用同一芯片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne、Rene:

    请耐心等待、因为响应可能会因感恩节而延迟。

    这里有几条建议。

    1. 您是否有兴趣通过此解决方案的合规性测试。 如果是、我建议迁移到 TPS65988DK、因为它具有最新的支持。 它与 TPS65988DH 引脚对引脚兼容、并支持相同的功能。 如果您不需要最新的合规性、TPS65988DH 应该仍适用于您的解决方案。
    2. 您是否可以在尝试切换到供电方时检查电池电量耗尽标志的状态?  
    3. 端口2是否配置为仅受电方?

    如有可能、请分享您的原理图和.pjt 文件。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    感谢您的答复、我只是有一些时间来分析行为。
    我们将在以后的修订版本中查看 DK 版本、因为现在我们将继续使用 DH 版本。

    DeadBatteryFlag 最初应置位但使用 DBfg 组件。

    之后 SWSr 输出命令、结果为 未知(0x5) ,请参见下图

    由于端口状态仍然为受电方、因此我假设该命令失败。

    我已从设备(ThinkPad 笔记本电脑)请求了接收功能、希望从源设备"转换"到接收设备、请参阅以下屏幕截图:

    下面显示我作为供电方能力所广播内容的屏幕截图:

    问题是否是我的笔记本电脑的接收端功能与发送端的接收端功能不兼容?

    我已经将当前的 projecte2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_TEST4.pjt

    由于我使用 T P TI 的 S65988EVM 我 想我不必在这里分享原理图

    提前感谢

    此致 Arne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    感谢您提供的信息!

    我将在我的 EVM 上对其进行测试。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想知道您是否成功地测试了这款产品?

    谢谢!

    丹尼尔