主题中讨论的其他器件: LM66200、 TPS2116
大家好。
请参见图片。 我必须使用不同的电源、但并不总是安装一个。
我想让其中的一个(或两个)为超级电容器充电。
两个电源都无法接受任何充电电流。
Vin1可能意外反向供电。
这样可行吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
感谢您的回答。
LM66200和 TPS2116的静态电流过高、无法用于应用。
反向电流的问题。 是的、太阳能电池和电池都不能接受。 但是、我的 CE 连接到 Vout 的设计应该可以保护 电池免受这种影响? 我应该对太阳能电池 CE 输入执行同样的操作(在图中、CE 被接地)。 此外、即使我移除电阻器(更改为零欧姆)、这种方法也应该起作用。 那么、任何功率最高的电源都将驱动。 另一个将通过 CE 禁用? 这样对吗? 如果超级电容器的电压高于任何电源电压、两个电容器都将在禁用的情况下运行、对吧?