This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:操作方法查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299794/tps6594-q1-inquiry-for-operation-method

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、TI 支持团队

我的客户正在考虑使用 TPS6594-Q1和新的 SoC 来生产 EVB。

我知道降压和 LDO 输出设置可以通过 I2C 实现。

如果 EVB 没有主站、是否可以通过单独的调试器或写入器来设置它?

是否可以使用 TI 的 USB 接口适配器(USB2ANY)配置操作?

总之、如果 EVB 中没有主器件、请告诉我可以设置操作的外部连接设备或方法。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    有关 NVM 定义过程、请参阅 www.ti.com/.../slvubt8b.pdf。 此外 、https://www.ti.com/lit/an/slvaf93a/slvaf93a.pdf 还 提供有关 NVM 更新以及如何使用任何通用 USB 主机构建 NVM 更新序列的附加信息。 利用 USB2ANY 实现此目的进行了一些工作、但这还没有就绪。

    该器件的用户可配置版本是 TPS65940400RWERQ1。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari

    感谢您的回复。

    我理解您的答案。

    但只有有关使用 GUI 的信息。

    我想知道设置方法、包括 PC、NVM 和适配器等。

    在 PC 和 NVM 之间连接时、我可以使用什么作为适配器?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    GUI 用于生成 NVM 配置、例如还可用于将 NVM 上传到 EVM。 该 NVM 需要由您定义。 GUI 包含用作起点的模板。  

    PC 和 PMIC 之间的适配器可以是您选择使用的任何通用 USB 转 I2C/SPI 器件。 例如、USB2ANY 可用于该操作。 只需要编写脚本或代码即可将二进制文件上传到 PMIC 存储器。

    BR、Jari