Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
您好!
我们正在使用 BQ25120A、并且希望启用 NTC 功能、以限制对电池的充电。
我们希望将充电温度范围设置为0至45°C。
这意味着 RCOLD 应为 0°C、RHOT 应为 45°C。
我们使用的是器件型号为 NTCG103JX103DT1 的 NTC:
https://product.tdk.com/en/search/sensor/ntc/chip-ntc-thermistor/info?part_no=NTCG103JX103DT1
在0和 45°C 时、我们根据器件型号的 RT 表获得以下 NTC 值:

根据这些 NTC 值并使用另一主题中提供的 TS 计算器、我们收到以下值:

使用计算出的 RHI 和 RLO 值、我们使用了以下配置:


https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-passive-product/CPF0201B41K2E1/14007003
https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-passive-product/CPF0201B24K9E1/14006959
不过、经过测试、我们的24mA 充电电流甚至不会一直下降到60°C。
1) 1)如何正确配置此电阻网络以实现正确的功能?
2) 2)我在计算器工具中使用的值是否错误?
3)是否需要启用固件设置才能实现正确的 NTC 功能?
4) 4)是否是 NTC 选择的问题? 是否需要增大 β 常数? 我看到过此主题:
谢谢!