This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在空载条件下 VCC 不稳定

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298482/ucc256404-vcc-not-stable-at-no-load-condition

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28180

大家好、

我们设计了14.6V 30A、它使用不带辅助电源的 UCC256404。 芯片 VCC 将通过15V 后置稳压器由初级偏置绕组供电。 次级侧也将由辅助绕组供电至 CC CV 控制器 TL103、以提供反馈。 (次级侧设计基于 TI PMP40766 参考设计)。 将为 PFC UCC28180 VCC 提供 RVCC。 我们在输出端面临空载条件下的问题。 在空载条件下、VCC 将在12 ~ 19VDC 之间波动。 加载0.1A 输出后、意味着输出和芯片 VCC 将保持稳定。 高达0.1A ~ 30A 时不会出现问题。 所以我们目前在输出上添加了100E 的预载电阻。 空载条件下解决问题的方法。

LL/SS R:上部:270k、 下部:120k 和 C:220nF

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 VCC 振荡时、 14.6V 是否稳定? 你有14.6输出波形吗?  我假设变压器上有4个绕组、即初级辅助绕组;初级主绕组;次级主绕组和次级辅助绕组? 是这样吗?

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. VCC 振荡时、 14.6V 是否稳定? —否

    2.你有14.6的输出波形吗? —不,但我可以尽快分享。 从13 ~ 14V 开始振荡。

    3.我假设变压器上有4个绕组、初级辅助绕组、初级主绕组、次级主绕组和次级辅助绕组? 是这样吗?  —是  

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看次级侧空载条件下的波形、让我来提供解决方案...

    1. UCC256404 VCC:

    2. UCC256404 RVCC

    3.次级主电源13V (目前我们调整为13V 而不是14.6V)

    4.后置稳压器后的次级辅助电源:12V (TL103电源)

    1.当我们在次级13V 上加载0.1A 时、请查看以下值。

    UCC256404 VCC:  16.7 ~ 17.55V

    UCC256404 RVCC:13.03V

    辅助主电源:12.99V

    次级辅助:12.5V (后置稳压器之后)

    次级辅助:18.5 ~ 19.5V (后置稳压器之前)

    2.当我们在次级13V 负载2.1A 时,检查以下值。

    UCC256404 VCC:  18.79V

    UCC256404 RVCC:13.03V

    辅助主内存:13.10V

    次级辅助:12.5V (后置稳压器之后)

    次级辅助:21.2V (后置稳压器之前)

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    由于突发模式期间开关频率不频繁、VCC 降至 VCC 重启阈值以下。

    您可以尝试以下方法:

    • 则会增加 VCC 电容。
    • 通过调整 LL/SS 电阻分压器或通过减小 VCR 和接地之间的电容来降低 BMTL 阈值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    我们尝试过、但问题仍然存在。 让我来帮助解决这个问题。

    • 则会增加 VCC 电容。 ——添加470uF/35V 电解液到 VCC。
    • 通过调整 LL/SS 电阻分压器或通过减小 VCR 和接地之间的电容来降低 BMTL 阈值。 --将 VCR 引脚接地时的电容从6800pf 降低到4700pf。

    LL/SS R:上部:270k、 下部:120k、& C: 220nF

    VCR:上限:68pF、下限:4.7nF

    BW:上部:36K;下部:5.6K 电容:3.9pF

    VCC 电容: 后置稳压器之前偏置绕组:470uF 和后置稳压器:220uF、VCC 引脚上:470uF + 100uF + 2.2uF + 0.1uF

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    您能告诉我空载时突发数据包频率(数据包间持续时间)是多少。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    请查看以下空载条件下 LO 的栅极波形。  让我来帮您解决 问题...

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    您是否可以尝试移除上部 LL/SS 电阻。 这将使 BMTL 为0.2。 目前、它设为0.361V。

    此外、您能否共享您的设计计算器和原理图。 我想查看谐振回路参数。  

    此致

    马尼坎塔