This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:请确认并查看此 BQ25606电路

Guru**** 2581035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298601/bq25606-bq25606-please-confirm-and-review-this-bq25606-circuit

器件型号:BQ25606

你好、团队。

我使用 BQ25606芯片、因此需要您的帮助。

My spec (6800mA 充电)

1.适配器(用于2A)、1.5A 充电
1.5A 电池充电(锂离子) 6800mA

2.无 OTG、I2C、无 D+/D-

3.使用 SYSOUT 电压作为 MCU 电源(使用降压转换器将施加3V 的电压)

4.检查电池容量
->使用 ADC I/O 检查电池电压(检查点为 BAT_3.7V)(TP11左侧)

请查看下面的电路、让我知道您是否可以查看它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.将 ICHG 设置为1.44A。

    2. ILIM 设置为1.45A (Kilim 为478A x Ohm)。

    如果短接至 GND、则 Vset 为4.352V、4.208V 开路。

    4. CN18是否应在其中一个端子上具有 GND?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4. CN18是连接到电池的连接器、因此必须具有 GND。

    PS。

    1. AGND 和 PGND 是否应分开? 或者是否可以像上图那样连接它?

    2. 什么是 GP 引脚? 我可以将此引脚保持未连接状态还是将其悬空? 我完全不明白。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、为什么 CN18的 GND 上具有10 uF 的电容?

    布局指南4说明如何将模拟接地与电源接地分离、因此请将它们分开。

    您能否解释一下什么是" GP 引脚"?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔