Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21710、 UCC21750
您好!
在 UCC21710-Q1数据表(第30页)的表8-1中、PD VDD 和 VEE 列中使用了"PU"、"PU"和"Open"。
"PU"和 PD 在表格旁边进行了说明。
"开放"是什么意思?与" PD "有何区别?
此致、
帕特里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21710
您好!
在 UCC21710-Q1数据表(第30页)的表8-1中、PD VDD 和 VEE 列中使用了"PU"、"PU"和"Open"。
"PU"和 PD 在表格旁边进行了说明。
"开放"是什么意思?与" PD "有何区别?
此致、
帕特里克
Andy、
感谢您对表达式"打开"的澄清。
令人有点恼火的是、在数据表中、接地符号用于 VEE (例如、图8-1)和 COM (例如、图8-2)。
也许这有助于在每个图中标记 GND 符号。
我仍然感到困惑、在 VCC 为 PU、VDD 为 PU 且 VEE 为 Open 的情况下、为什么 OUTH/OUTL 可以为低电平。 在同样的情况下,CLMPE (可能是 CLMPI)可能为高:

通过查看图8-3、我预计在这种情况下、当 VEE 不可用/未连接(Open)时、OUTL 和 CLMPI 都将浮动(HiZ)。
可能是我对"低"和"高"(在本表中)的误解。
什么是 CMPI 为"高"和"HiZ"的区别? 因为它只能拉(下)到 VEE (低?) 电势或保持悬空(HiZ)。
此致、
帕特里克
Patrick、您好!
为延误道歉。 我已向我们的系统工程团队确认、UCC21710数据表上附加的功能模式图不正确-它显示了带有 CLMPE (外部米勒钳位)而不是 CLMPI (内部米勒钳位)的器件的行为。 请参阅 此处所附的 UCC21750数据表、这显示了 CLMPI 引脚的预期行为。 您是正确的- CLMPI 引脚只具有低和高阻抗两种状态。
希望这可以解答您的问题、并希望我们尽快纠正数据表中的错误。 谢谢!
薇薇安