This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EMI 和 ASIL 等级

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LM63635-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298269/lmr14030-q1-emi-and-asil-rating

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63635-Q1LMR14030

您好!  

您能否确认 LMR14030-Q1是否等于 ASL B RATED IC。 如果没有、您能否解释原因?  

您是否能推荐具有相同/EMI 性能且符合 ASIL 等级的 IC  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arno:

    该器件不符合 ASIL 等级、也不提供功能安全

    LM63635-Q1与 LMR14030-Q1具有相似的特性。 但请注意、LM63635-Q1是 功能安全型器件、而不是功能安全合规型器件。

    功能安全型设备 没有集成全面的安全功能,没有内部监控和诊断功能。 对于该器件、我们可以提供功能安全时基故障率和 FMD 等关键信息、供客户在进行安全分析时使用、并构建 功能安全合规型系统。  我们只能提供 包含 时基故障率和 FMD 信息的功能安全文档。  客户应确保设计满足必要的要求以满足 ASIL-B 合规性。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    感谢您的快速响应。 我理解您从 IC 是否支持 FS 以及是否符合要求方面所做的解释。  

    根据您的介绍、我能否推断出无法实现 LMR14030的兼容性? 如果您能解释原因,我将不胜感激。  

    如果您能向我发送这两个 IC 的 FIT 和 FMD 数据、我也会不胜感激。  

    谢谢!  
    阿尔诺 FXB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arno:

    这并不是不可能的、但如果没有功能安全合规性、可能很难通过 LMR14030实现这一点。

    LMR14030没有可用的时基故障和 FMD 数据。 LM63635-Q1在其产品页面上提供了此数据。  以下是方便您查阅的链接: FIT 率和 FMD

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    据我了解、是什么使 LM63635功能失效、而 LMR 功能失效? 什么区别使 LMR 更难进行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arno:  

    对于 LMR14030、我们没有任何可用的 FIT 和 FMD 数据。 LM63635会用到。 LM63635的这些额外信息可能有助于确保整个系统的安全性和合规性。 假设我不知道您的系统的规格是什么、但 TI 具有 LM63635的 FIT 和 FMD 数据、这可能有助于满足您的系统要求。 但是、TI 不对您整个系统的合规性负责。  

    谢谢!

    约书亚奥地利