This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:查找具有&lt 的看门狗 IC;1uA 电源电流和超时尽可能高

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299036/tps3435-looking-for-a-watchdog-ic-with-1-ua-supply-current-and-timeout-as-high-as-possible

器件型号:TPS3435

大家好! 我正在寻找 一个看门狗 IC、例如 TPS3435、其电源电流小于1uA 并且超时 大约为10-30分钟。

如果类似的东西不存在、我能得到的最接近的是什么? TPS3435数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3435.pdf 的第5部分 表明应该有一个100s 的选项、但是 "封装信息"部分表明、这个 IC 只可用1.6秒和1秒的选项?

谢谢。
托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    TPS3435是能满足您要求的合适器件。 此器件消耗<1uA 的电流、具有 C 引脚排列、可支持高达640秒~11分钟超时。

    TPS3435可提供数千个 OPN、而且我们尚未发布所有选项。 我们确实计划在2024年下半年释放一个选项、支持最长640秒的超时时间。 请允许我知道您关于获得相关 OPN 的附加要求(如下所列)。 我可以确认我们是否有符合您要求的样片供您进行评估。

    1.输出拓扑:-开漏或推挽;低电平有效

    2.启动延迟:-  

    3.超时:- 600秒?

    4.输出错误生效时间  

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar。 感谢您的答复。 您能否确认 TI 当前没有功耗小于1uA 且超时时间大于1.6秒的看门狗 IC?

    我们的想法是:

    1.输出拓扑:推挽

    2.无延迟

    3. 600秒超时

    4. 输出生效时间:任何2-200ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、 使用时间缩放、通过将 SET0和 SET1设置为1、我们可以使 TPS3435CAIEGDDFR 最多达到1 * 64 = 64秒。 是这样吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    通过设置 SET0并将1设置为1、TPS3435CAIEGDDFR 可以支持64秒看门狗计时器。 您是对的。

    不过、输出是开漏输出。

    对于更高的计时器选项(640秒)、我们可以生成样本以供评估。 请告诉我们这是否可以接受。

    谢谢。此致、

    施里德哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shridhar。 好的、就是这样。 如何与您共享我的电子邮件地址?

    谢谢。

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    我将通过您已注册的 my.ti 电子邮件地址与您联系。

    谢谢。此致、

    Shridhar。