This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 DSG MOSFET 栅极放电10M

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299762/bq76952-bq76952-dsg-mosfet-gate-discharge-10m

器件型号:BQ76952

迪亚尔斯、

在某些情况下、我注意到 DSG MOSFET 上的电压被保持(或接缝保持)以闭合源极电位、但只有 R32 10M RESYSTOR (例如-在过流 FET 关 断电压后、可以缓慢地浮动至1V、然后针对源极缓慢下降至零)。 当我使用 R32 3M3时、我观察到的1V 变小了0.5V。 我的问题-将 R32降至3M3是否明智? 我能想到任何负面脑震荡吗?

提前感谢您的澄清。

此致、

塞萨里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezary:

    当电荷泵被启用时、10MOhm 电阻器将导致1.1uA 负载。  如果您使用3M Ω 电阻器、那么负载将增加、这可能会拉低电荷泵电压。  我建议使用10MOhm 电阻器。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     清楚-非常感谢!

    塞萨里