请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 迪亚尔斯、
在某些情况下、我注意到 DSG MOSFET 上的电压被保持(或接缝保持)以闭合源极电位、但只有 R32 10M RESYSTOR (例如-在过流 FET 关 断电压后、可以缓慢地浮动至1V、然后针对源极缓慢下降至零)。 当我使用 R32 3M3时、我观察到的1V 变小了0.5V。 我的问题-将 R32降至3M3是否明智? 我能想到任何负面脑震荡吗?
提前感谢您的澄清。
此致、
塞萨里