This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:电阻器的功率报告精度

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300051/lm5066-power-reporting-accuracy-with-resistor

器件型号:LM5066

专家、您好!

我的客户在电源报告准确性方面有以下两个问题、您能对此进行回复吗? 谢谢!

1.我们知道功率报告精度是+/- 4.5%、没有电阻误差。 如果客户使用+/- 1%电阻、误差/精度是多少?

2.由于客户想要了解低电流报告的精度、因此我们只测试50mV @ VIN-VSENSE、这是较大的电流部分。 我们是否具有较低电流的功率报告数据?

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    感谢您联系我们。  

    考虑到检测电阻的变化、总功率监控精度为~+/- 5.5%。

    我们还没有输入电流较低的电源监测精度数据。