This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:电源管理论坛

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300041/tps548b27-power-management-forum

器件型号:TPS548B27

BU 专家、您好!

我已经注意到 、最高建议 运行结温为125°C,μ V、但最高 运行结温为150°C。 那么、如果 结温为125°C 到150°C、 这是否会对器件造成任何不利后果? 谢谢。

此致,

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电气规格表中的规格涵盖了-40C 至+125C 的建议工作范围。  在125°C 以上工作时、某些电气规格可能会超出其额定限值、但温度升高不会对器件的可靠性产生不利影响。  在150°C 或以上的温度下运行可能会对器件的可靠性产生负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,è ne

    感谢您的支持。 ,、TPS548B27在125C 以上可以长时间工作、对吗? 但是、当超过125C,时、某些电气规格可能超出其额定限值不会影响器件的可靠性、您能举个例子吗? 谢谢。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电气规格表中的任何参数值都可能超出其指定限值。

    阈值可能高于或低于列出的阈值、

    漏电流或偏置电流可能高于或低于列出的值

    LDO 或稳压输出电压可能高于或低于其指定范围。

    PGOOD 或放电电阻可能高于或低于其指定范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚。 谢谢 Peter。

    此致,

    查理