This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:TPS61232使用 TI&#39 Webench 电源设计器进行仿真、C0402C106M9PAC7411器件的电容器 ESR 为1m Ω、但在 ESR 与频率图中、最低 ESR 为2.71m Ω、那么如何选择该器件呢?

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297013/tps61232-the-tps61232-is-simulated-with-ti-s-webench-power-designer-and-the-capacitor-esr-is-mentioned-as-1mohm-for-c0402c106m9pac7411-part-but-in-esr-vs-freq-graph-the-lowest-esr-is-2-71mohm-so-how-the-part-is-selected

器件型号:TPS61232

我当前正在使用 TI Webench 仿真器来仿真 TPS61232升压转换器 IC。 该仿真包含输入范围为2.5V 至4V 且输出为5V 且电流为1.5A 的配置。 指定的输入电容器由 ESR 为1m Ω 的三个并联电容器组成。 选择的电容器模型为 GRJ155R60J106ME11。

检查此电容器模型的 ESR 与频率关系图后、发现2MHz 处的最小电阻为0.008 Ω。 我想澄清一下该特定电容器的选择过程、并了解输入电容器的选择过程。 如果可能、我希望提供一个带有图形表示的解释、以便更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    MLCC 的 ESR 对我们的器件而言并不重要、因此您无需担心该差异。 ESR 数据不正确、我要将此主题分配给 webench 数据库的支持团队。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    感谢您的报告、是的、选择的 ESR 值错误。 我们已经在内部纠正了这一点。 这些变化将在2023年12月6日之前体现在生产中。

    关于输入电容器的选择,数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61232.pdf?ts WEBENCH = 17011793111226&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61232 )建议使用22uF 电容器,即在第14页的9.2.1.2.2.3节中 输入电容器的选择,因此被设计成可以直接从数据库中选择满足上述条件的电容器,而不需要标准的输入电容器选择公式/公式。  

    此致、  
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 电容器的等效串联电阻(ESR)是电路设计人员为了创建可靠且持久的电路而需要考虑的关键因素。 一些文章强调指出、过度 ESR 会导致振铃、而极低 ESR 可能会影响系统稳定性。 因此、准确计算 ESR 至关重要。 数据表值对于应用示例中的精确电路设计非常有用、但由于许多设计人员创建具有不同电源电压、输出电压和电流的定制电路、因此了解如何计算 ESR 至关重要。 MLCC 电容器通常会提供 ESR 与频率关系图、提示如何确定这些计算的具体频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    没错、我们了解电容器 ESR 的重要性。

    如前文所述、该器件的数据表建议输入电容器为22uF、WEBENCH 选择了"GRJ155R60J106ME11D"电容器、其中在我们的数据库中输入的 ESR 值不正确、并且我们已更正相同的值。   

    如果提供了电容器数据表 ESR 建议、 我们将 ESR 限制固定为器件的最小可能值。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slta055 , https://www.ti.com/lit/pdf/slyt670 这些是一些介绍 Cin 电容器选择的 TI 论文,我希望这将对您有所帮助。

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!  
    请注意、我们已更新所报告电容器的正确 ESR 值、即  GRJ155R60J106ME11D。为 TPS61232创建 WEBENCH 设计时、相同的值会在生产中反映出来。
    如有任何疑问、敬请告知。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G