请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1046A-DCI 主题中讨论的其他器件: TPS65987D
(1)。我们的系统连接 TPS65987D 和 TUSB1046AI 的方式与手册"tusb1046a-dci.pdf"中的"9.3系统示例"相同。
"雷帽螺栓3"和"雷帽螺栓4"标准是否适用于此连接?
(2)、手册第1页"tusb1046a-dci.pdf"中"3描述"中的字母"C、D、E 和 F"是什么意思?