This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:原理图和变压器组合

Guru**** 1646050 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11478, LM5026, UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296269/lm5026-schematic-and-transformer-claculate

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:PMP11478、、 UCC2897A

您好!

可以帮助您检查该原理图是否正确吗? 感谢您的支持和您的学习、或对我们的任何建议。

此外、我们如何计算反激式 T2的匝数比和参数? 因为找不到 webench 可以在网站上进行仿真的工具。

我们的规格是输入电压范围= 24V~57V、输出电压= 57V/2.5A。

e2e.ti.com/.../IPGS_2D00_2504ATO_2D00_LM5026MT_2D00_20231124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这需要大约一周的时间。 然后我会给你回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!

    此外,关于  功率变压器(PA6296-AL ),我们无法在网站上找到规格, 这是 Coilcraft 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定您的变压器问题-这是您的设计吗? 您从何处获得此器件型号? 我不知道如何回答这个问题、因为您在哪里找到了此变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您复制了 PMP11478设计

    PMP11478参考设计| TI.com

    此设计经过测试。 因此、看起来无需我进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     黄宏发您好!

    我们的原理图是否很好? 没有任何意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、您复制的设计是在 LM5026上经过测试的设计、因此除非您有疑问、否则很好。 与 LM5026无关、我不熟悉、因此您需要咨询相关的专家进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!

    客户原理图是 PMP11478。

    那么、我们想知道该原理图是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要联系 Coilcraft 进行检查。 零件号是 Coilcraft 零件号。 该零件不是发布、因此您无法通过搜索找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong Hunang、

    是的、已经联系  Coilcraft 、我们已经收到产品说明书、非常感谢您的帮助。

    原理图、但我们还想知道该原理图是否正确? 或任何注释。

    e2e.ti.com/.../IPGS_2D00_2504ATO_2D00_LM5026MT_2D00_20231124-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已回复此设计是经过测试的、因此除非您有其他问题、否则我不会对其发表其他评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您的规格与具有12V 输出的 PMP11478不同、但您的 PMP11478具有56V 输出。 不能在您的设计中使用 PMP11478变压器。 您需要重新设计变压器。 因此、从 PMP11478进行复制粘贴的操作无法满足您的规格要求。

    原理图还行、但您需要根据您的规格重新设计每个元件。

    LM5026没有相应的应用手册。 UCC2897A 也是类似的、它与 LM5026非常相似。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua535

    实际上、您可能希望更改为 UCC2897A、因为它是支持 PoE 的主控制器。 但您可以继续使用 LM5026。 包括变压器设计在内的过程可在上面的应用手册中找到。