This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:关于 LM5157的特性(线路调节)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54680, LM5157, LM5157-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299788/lm5157-about-the-characteristics-line-regulation-of-lm5157

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:TPS54680、、、

①请告诉我线路调节的电气特性和测量条件。

*数据表中没有说明。

② 还请提供一个线路调节计算示例。

示例(线路调节特性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minoru:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    请您在系统中正确输入您的姓名吗? 目前您显示为 user6448843。

    没有用于计算线性调整率的公式。
    这些图是根据实际电路板上的测量得出的。

    该特性不是由控制器器件本身定义的、而是由整个电路定义的、包括补偿网络和所有其他外部元件。
    所以、最终它只是一个特定的示例。
    TPS54680数据表包含很多此类应用示例、而 LM5157数据表没有。

    您可以在 LM5157-Q1反激式 EVM 用户指南中的图6-22和6-23中找到基于 LM5157的电路板对输入瞬态的反应示例:
    www.ti.com/.../snvu770.pdf

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)