This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117 Microcap-12中的 Spice 误差

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300192/lm5117-lm5117-spice-error-in-microcap-12

器件型号:LM5117

我正在尝试对 TI 应用报告中给出的 SNVA829 (恒流恒压)原理图进行仿真。 我从 TI 网站下载了 SPICE 模型并将其导入到了微电容器中。 当我尝试运行瞬态分析时、我得到以下错误(似乎这是一个警告、但由于该警告、它无法启动或完成仿真);警告:找到额外文本 TC = 0、0。 部件:x4.C_C1文件:.......... 我想让仿真正常工作、因为我想更改设计、使其适用于我的应用。 TI 提供的模型是否存在问题? 我下载了 zip 文件夹 snvm960并使用了该模型、因为这是我唯一能找到的未加密模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nipuna:

    我们提供的模型已加密、因此只能与 Spice for TI 一起使用。 如果您与 TI 签订了 NDA、我可以考虑提供未加密模型。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 https://www.ti.com/product/LM5117#design-tools-simulation 获得了模型 、该模型具有未加密版本。 stackoverflow 社区让我删除"Microcap = 0、0"(显然 TC 不支持电容器中的 TC)、但它确实删除了错误。 然而,现在 Microcap 说有一个奇异性问题(矩阵是奇异的)。 我是否有最新的型号(我希望获得最新型号)? 您能签入链接吗? 我还想签署 NDA 以便可以获得所需的模型。 如何开始该过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nipuna:

    我看到最新模型已上传到 TI.co、并且未加密。

    是否有任何东西阻止您使用 PSPICE for TI 中的器件? 我真的不能支持任何其他软件、很抱歉。

    谢谢。

    安德鲁