This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:负载变化时输出不稳定

Guru**** 2391015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299708/lm3478-unstable-output-when-load-changes

器件型号:LM3478

您好!

在使用 lm3478的 booster circuit 中, 输出在负载变化时振荡。

Vin 为+24V,Vout 为+80V 和0.3A。

此处显示了电路图和示波器图像。

请给我一些解决这个问题的建议。

黄色:输出电压,绿色:FB  

黄色: FB ,蓝色: COMP

黄色:Q11闸门,绿色:Q11排水口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示的第一个图像中有错误。

    黄色:输出电压,绿色:FB  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我在您的原理图上有一些问题:

    C25和 C12是电解电容器是否正确?
    在 uF 范围内、无论是在输入端还是输出端、是否都没有更大的陶瓷电容器?
    (我在那里只看到了一些100nF 的电容器、但没有更大的陶瓷电容器。)

    最大负载电流是多少?
    您写入了+80V 和0.3A、这意味着24W。 在输入电压为24V 时、您将需要大于1A 的平均电流/低于2A 的峰值电流。
    另外、电感器的额定电流为3A。 那么、为什么要将电流限制(通过 R64)设置为7.36A?

    我可以在输出电压反馈分压器(R36、R47和 PC6)的上部看到一些修改/额外的电路。
    如果您希望开关输出电压、可以通过修改反馈分压器(R65)的下部来实现这一点。
    但不应修改上部部件、因为这将对补偿产生负面影响并使您的电路不稳定。

    第一步、我建议可能在输入端、尤其是输出端添加20uF 的陶瓷电容器。
    另外、请确保在设计中使用低 ESR 电解电容器。

    此外、请根据实际峰值电流(对于2A 峰值电感器电流、为0.06至0.075欧姆)校正电流检测电阻。

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)