This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-RST:我们可以将 EP 和 FLT 连接在一起吗?

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299751/iso5852s-ep-can-we-connect-flt-and-rst-together

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP
主题中讨论的其他器件:ISO5852S

大家好、

希望您做得好。

我在三相逆变器应用中使用 ISO5852S、在短路或过流情况下计划将所有06 IC 全部关闭。 为此、我们将考虑使用 FLT 引脚、如果我们在 IC 的次级侧有任何故障、它将提供 FLT 的即时信号(下拉 Vdd)。 我们是否可以像下面提到的那样 使用小型 RC 来消除噪声、从而连接 FLT 和 RST。

此致

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    FLT 和 RDY 可以连接在一起、因为它们是输出的漏极开路引脚、但缺点是您不会在一个事件中将哪个引脚拉低。 我们不建议将 FLT 和 RST 连接在一起、因为一个是输入引脚、一个是输出引脚。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    在上述情况下、我们不需要故障发生位置信息、我们计划一起关闭所有 IC。

    我们可以连接到 RDY 引脚、而不是 RST。

    此致

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是的、您可以将 RDY 和 FLT 连在一起。

    此致!

    普拉蒂克