This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210损坏问题(电压(VHB-VHS)上升然后断开)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296414/lmg1210-lmg1210-broken-issue-the-voltage-vhb-vhs-increased-and-then-broke

器件型号:LMG1210

尊敬的专家:

我的客户正在通过 GaN (TP65H015G5WS/转发器)评估 LMG。

他们有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

"LMG1210"用于驱动 Transsphorm 的 GaN FET "TP65H015G5WS"。

随着电压(VDS)的增加、电压(VHB-VHS)也增加、超过了绝对最大额定电压。  

此外、当我提高电压(VDS)时、最终"LMG1210"损坏。

・背景:LMG1210EVM 使用 EPC 和 EPC2001等元素、但本原型板使用的是  "TP65H015G5WS"(Transphorm)。  

LMG1210EVM 使用名为 EPC2001 (EPC)的 GaN。

评估板无法在 FET 上安装散热器、当出现大电压(约35V 或更高)时

是输入、它会产生热量并且电路板温度超过100℃。

因此、我们决定为 LMG1210创建一个原型板、该板具有可以安装在散热器上的新 FET。

・电路:除了 FET、一切都一样。
・条件:FET 和 IC 之间的距离发生变化。

在 LMG1210EVM 中、FET IC 之间的距离约为4mm。

另一方面、在原型板中、FET IC 之间的距离增加到大约55mm (用于散热器实现)。

——

我认为原因是增大 LMG1210和 GaN FET 之间的距离会增加寄生电感和振铃、进而增加 VHB-VHS 和

会导致损坏。

我提供了振铃控制应用手册。 (slyt465)

请告知我们任何其他理由和措施。

如果需要、请告诉我、以便看到波形。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi:

    增加栅极驱动器和电源开关之间的距离将增加寄生并可能增加振铃、使其超出栅极驱动器引脚的规格。 这可能会导致损坏。 GaN 栅极驱动器和 GaN FET 对栅极电压非常敏感。

    客户是否按原样试用了 LMG1210 EVM? 如果发生了故障且没有出现故障、则可以校正 VHB-VHS 会增加到超出规格值并导致损坏。

    他们还应注意 HS 负电压(同样取决于布局)。 如果 HS 环的负电压过高、则可能导致自举电容器过度充电并造成损坏。

    客户能否提供实际的原理图、布局和波形(都能在正常工作和刚损坏之前提供)?

    谢谢。此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    感谢您的答复。

    LMG1210EVM 确认了该客户。  

    当时振铃并不大、因为 GaN FET 的距离是5mm。

    客户在 LMG1210中设计了 PCB、因为它无法输出大功率。

    散热器距离 FET 增加了55mm。  

    我请求的是 GaN FET 的波形。

    当我获得时、我会与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市