This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:预充电模式电路

Guru**** 2867000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299278/bq28z610-pre-charge-mode-circuit

器件型号:BQ28Z610

我注意到 TRM 中的预充电说明。

'如果任何电芯电压低于 Charging Voltage Low、那么器件进入 PRECHARGE 模式。 为
可以在 PRECHARGE 模式下使用外部 CHG FET。 设置 Pre-Charging:Current = 0 mA
通过从充电器请求0 mA 充电电流来禁用预充电功能。 [PCHG]= 1.
在 PRECHARGE 模式下使用 CHG FET。'

您可以告诉我预充电电流电源路径吗? 这是一个非常好的折衷方案。

是否如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    电源路径不会通过 CHG FET、因为它将其打开。 电源路径应从粗体的 P+线路经过双电容器、通过粗体的 B+线路移至另一侧。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    我不明白。

    直流电流如何通过双电容器?

    "外部 CHG FET 可在 PRECHARGE 模式下使用。"

    我想知道这种预充电模式如何控制预充电电流/状态。

    您可以解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    很抱歉耽误你的时间。 在 PRECHARGE 模式下、监测计使用 CHG FET 的方式与在 CHARGE 模式下相同。 但是、当它处于充电电压低电平状态时、 预充电:电流 将与充电器通信、从而输出到电池。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺