This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:TPSM8A29EVM 测试结果与 TPSM8A28测试结果是否相同?

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28, TPSM8A29EVM, TPSM8A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299881/tpsm8a28-tpsm8a29evm-test-results-are-identical-to-tpsm8a28-test-results

器件型号:TPSM8A28
主题中讨论的其他器件: TPSM8A29EVMTPSM8A29

您好!

我的客户想评估 TPSM8A28。
但是、TI.com 仅显示 TPSM8A29EVM、未显示 TPSM8A29EVM。
我的客户使用 Vin=12V。 所需的 Iout (最大值)=12A。
他们能否将 TPSM8A29EVM 用于 TPSM8A28评估?
他们是否认为 TPSM8A29EVM 测试结果与 TPSM8A28测试结果相同?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:  

    是的、该 EVM 可用于评估这两个器件。 它们之间的区别是 TPSM8A29的额定电流高达15A、TPSM8A28的额定电流高达12A。  

    此致!
    瑞安