This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:FB 电阻分压器的 MOSFET 改变输出电压时的相位裕度注意事项

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299087/tlv61046a-phase-margin-consideration-when-fb-resistor-divider-has-mosfet-being-change-output-voltage

器件型号:TLV61046A

大家好、

关于 FB 电阻器(数据表中的 R1 = 1MΩ Ω、R2 = 71.5kΩ)、我知道如果电阻比没有改变、即使电阻值减少一位也没有问题、
但是、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf 中所述、我们也知道通常情况下、如果电阻值减少一个数量级、则相位补偿电容必须增加一个数量级。

对于 TLV61046A、即使电阻减小一位、是否也不需要添加相位补偿电容?

对于该应用、 我想插入一个与 R2并联的电阻器、并使用 FET 将其打开/关闭、以使输出变量介于7~18V 之间我想通过为 R2并联插入一个电阻器并将其打开和关闭、从而使输出变量介于7~18V 之间 为其供电。
示例
在7V 输出时:100kΩ、12.7kΩ
在12V 输出时:100kΩ、7.15kΩ
18V 输出时:100kΩ、4.64kΩ

是否仍然没有必要为此类使用添加相位补偿电容?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    将 R1和 R2的反馈电阻 减少一位数(比建议的电阻减少一位)会使 静态电流增加。 例如、当 Vout 为18V 时、即使没有负载、输出端也会有172uA 的负载电流。 如果该应用不关心该电流、那么应该可以正常使用您列出的较小的 R1和 R2。

    至于 补偿电容器、它取决于所使用的 Cout。 如果 Cout 不是很大、则  在使用较小的 R1和 R2时可以不添加补偿电容器。

    此致

    雷