This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:是否有可能将输入电压输出作为故障模式?

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299675/ref3450-is-there-a-possibility-of-input-voltage-output-as-a-failure-mode

器件型号:REF3450

可能与之相关的人员、

我有关于 REF3450IDBVR 的问题。

输入电压输出是否可能作为故障模式?

例如、如下所示:

-输入=10V。   是否有可能将 OUT_F (OUT_S)= 10V 作为故障模式?

 

我期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您保持在以下建议工作条件内、我就可以预期 REF3450IDBVR 的输出保持在5V。

    10V 输入电压在建议的输入电压范围内、因此器件应按预期运行。

    谢谢。

    杰克逊