This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:应用帮助

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66200, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297151/lm66100-application-help

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: LM66200TPS2116

大家好。

请参见图片。 我必须使用不同的电源、但并不总是安装一个。

我想让其中的一个(或两个)为超级电容器充电。  

两个电源都无法接受任何充电电流。

Vin1可能意外反向供电。

这样可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    这应该起作用。 LM66100具有反极性保护功能、可以在 VIN 和 GND 之间承受高达-6V 的电压、因此用户可以反向安装电池。 如果 电池和太阳能电池都没有灌电流能力、但如果电池上的电压更高、则可以正常工作、那么您的设计将会工作。 如果太阳能电池或电池的电压高于其提供的电压、则建议不要损坏、而是使用 LM66200TPS2116、因为它们可以防止同时连接两个电源。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的回答。
    LM66200和 TPS2116的静态电流过高、无法用于应用。

    反向电流的问题。 是的、太阳能电池和电池都不能接受。 但是、我的 CE 连接到 Vout 的设计应该可以保护 电池免受这种影响? 我应该对太阳能电池 CE 输入执行同样的操作(在图中、CE 被接地)。 此外、即使我移除电阻器(更改为零欧姆)、这种方法也应该起作用。 那么、任何功率最高的电源都将驱动。 另一个将通过 CE 禁用? 这样对吗? 如果超级电容器的电压高于任何电源电压、两个电容器都将在禁用的情况下运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    了解它的工作原理。

    我之所以关心两个输入同时处于活动状态的情况、是因为 CE 比较器中存在一些迟滞、我认为可能允许两个通道同时处于活动状态-不过、在重新观察之后、 正确-此设置中的设备将确保之前的活动源在连接另一个源之前断开连接。 我对这种困惑深表歉意。

    是的、这在没有电阻器的情况下也能正常工作。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    它起初还在工作、但当一个 Vin 变高时、另一个 Vin 会升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    开始时、两个器件是否同时启用?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,他们不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    您是否可以尝试将每个器件的 CE 引脚连接到另一个 VIN? 这应该会在每个 VIN 和 CE 之间产生更大的电压差、从而可能解决您遇到的问题。 但是、这不会让两个电源同时为超级电容器充电。

    谢谢。

    帕特里克