This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:禁用和多个器件

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298531/tps2596-disable-and-multiple-devices

器件型号:TPS2596

您好!

我计划 在设计中使用多个 TPS259620DDA 器件。 这些是锁存器件、我的理解是要解锁、我需要循环使能引脚。 好的、我有2个问题。

1.在重新启用开关之前、为了解除锁存、将使能引脚驱动为低电平的最短时间是多少?

2.我想通过一个逻辑信号来控制我的多个开关,还可以通过导线或者故障引脚来控制我的多个开关,以便有一个返回到主机的故障指示灯。 但是、数据表指出、这样做将导致一个出现故障的器件禁用所有其他器件。 这是真的吗? 如果是、您能否推荐另一个允许此类连接但不会禁用所有器件的类似器件?

谢谢!

埃里克·博戈莫尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    关于您的问题1、我必须检查这一点。

    对于您的问题2:如果我理解正确、您只需要将它们链接在一起、以便 UC 的单个 GPIO 引脚可以检测系统中的故障。 FLT 引脚为低电平有效且为开漏。 在这种配置中无法使用有线或、但由于其低电平有效、使用有线和配置将提供与有线或类似的行为。

    Unknown 说:
    数据表指出这样做将导致某个设备出现故障而禁用所有其他设备

    您能在何处分享您找到的内容吗?

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    没关系、这只是数据表中的一个电路示例。 我只是累了,没有注意到。 我仍然需要最短的禁用时间才能解锁开关。

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在星期二 EOD 回来与你.

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    FET 保持至少关闭延迟、约为12us。

    此致、

    阿鲁什