This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:I2C

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297165/tps62860-i2c

器件型号:TPS62860

您好!

 TPS62860是否也支持1.8V 和3.3V I2C 接口?

I2C 使用开漏架构。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
      TPS62860是否也支持1.8V 和3.3V I2C 接口?

    是的、请确保其合规性。

    Unknown 说:
    且 I2C 使用开漏架构?

    可以。

    您能否为我提供有关项目和最终应用的更多详细信息?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    如果您没有任何其他问题、请通过单击 已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    没有其他问题了、谢谢!