This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 最大建议输出电容

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61022, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293910/tps61021a-tps61021a-max-recommended-output-cap

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61023

您好!

TPS61021A 的最大建议输出电容为200uF 是否有具体原因? 它是否与环路稳定性有关? 浪涌? 还是只是调整 FF 补偿电容器、因此不是真正的硬性限制问题?

我有兴趣将一个扬声器(带 D 类放大器)驱动到此输出的下游、由于高源阻抗电池电源、该扬声器在 TPS61021A 输出电源上使用470uF 电解电容器。 因此、我最好将其放置在 TPS61021A 的输出端、而不是输入端。  TPS61021A 的峰值输出电流(非浪涌)可能约为1A、并配置为3.3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     200uF 的最大建议输出电容不是硬性限制。 但是、大于200uF 的电容将影响环路稳定性、需要额外评估。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis。 感谢您的回答。

    对于>200uF 的输出电容器、有什么建议的方法来分析对环路稳定性的影响?  您是想查看输出瞬态响应并根据需要调整前馈电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61021A 没有 环路分析 Excel 工具、因此我们需要使用  工作台上的频率响应分析器进行检查。 如果您不需要 ILLIMIT 引脚、则可以切换到 TPS61023或 TPS61022、并通过 Excel 工具对其环路稳定性进行评估:

    SLVC803计算工具| TI.com

    如果您 无法更改器件、并且 没有 频率响应 分析器、则可以向我提供您的输入电压范围、输出电流和 BOM、以便我可以 设计一个基准 前馈电容。

    但 我 只能在室温下在一个 IC 上进行测试。 您需要在所有温度范围内对多个 IC 进行额外的稳定性测试、以确保产品的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我可以切换到 TPS61022。  但是、我需要使用470uF 有效输出电容评估软启动期间的浪涌电流、因为我的输入源是碱性电池(源阻抗相对较高)。  数据表仅显示了电阻负载的软启动图、您是否有可用于软启动评估的 TPS61022仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一种校正趋势、上述有关软启动评估的问题同时适用于 TPS61022和 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     软启动期间的浪涌电流受到低于 启动后电流限制的电流限制值的限制。 因此、如果您无法接受 TPS61023或 TPS61021A 的3A 限制、则需要切换到另一个电流限制较低的器件。 请告诉我您需要的最大输入电流和输出电压、以便我为您推荐一款更合适的器件。

    此致、

    特拉维斯