请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3430 在 ref34xx 的应用手册中、我可以看到此图、其中 OUTS 和 OUTF 在电路板上短路。
这是必要的使其工作,还是已经有一个内部连接 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
OUT_F 和 OUT_S 没有内部连接。 虽然这些引脚通常会短接、但有一些应用在输出端使用运算放大器或晶体管、其中 OUT_F 和 OUT_S 可能不会短接。 REF3430数据表 10.2.2.2节详细说明了我们通常如何看到这些引脚的使用。
如果只需要一个输出引脚、则可以考虑 REF3430TIDBVR:
它具有与 REF3430IDBVR 相同的性能。
您打算如何在应用中使用 OUT_F 和 OUT_S 引脚?
谢谢。
杰克逊