This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:在正常运行的系统中、功率级的输出功率出现故障

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, CSD95490Q5MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289359/csd95490q5mc-failure-of-output-power-from-power-stage-in-a-system-which-was-working-fine

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53679

目前、我们的设计中采用的是 TI 电源控制器 TPS53679和功率级 csd95490q5mc、其规格如下:

  • 适用于0.8V、241A 的6相
  • 1.2V 时为单相、稳态时为18.9A

在我们的一个系统中、我们遇到了1.2V 故障。 该系统工作正常、大约6个月内没有出现任何问题、突然没有1.2V 输出。 我们已检查了功率12V、功率级的 VDD、 功率控制器和功率级的启用。 这些电源/信号没有问题。

与 TPS53679的其他电源轨相差0.8V 也可正常工作。

在连接到 TI FUSION GUI 时、我们可以看到欠压故障设置为1.2V

 随附 TI FUSION GUI 屏幕截图以供参考。

您能告诉我们此故障的可能原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是曾经发生过的导致控制器关闭而不会损坏的故障、还是在您现在尝试启动电路板时始终会发生此故障?

    如果每次启动电路板时都发生这种情况、此处可能会出现一些问题、但其中一个功率级上的低侧短路完全是可能的。 您可以通过从外部偏置输出(使用外部限流电源)来检查这一点、以查看电流是否从 Vout 自由地流向地面。 然后、您可以使用热像仪确定发生故障的相位。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 故障现在仍然存在。 每次出现故障后、1.2V 不会出现。 1.2V 为单相、因此只涉及一个功率级。 我们已检查 Vout 与接地之间的阻抗、可以看到没有短路。 我们也怀疑功率级出现故障。 在更换功率级之前、我们希望确认功率级是否是问题所在、如果是、可能的原因是什么导致损坏功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    我建议检查两件事以验证功率级是问题所在:

    1.在控制器 GUI 中禁用 UVF 保护

    2.探测 PWM 线路以验证控制器是否正在发送 PWM

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我们已尝试禁用 UVF 保护选项、但不能对 TPS536XX 器件的 Vout UV 和 OV 故障响应进行修改。 默认响应是立即关断而不重新启动。

    从控制器到功率级没有 PWM 信号。 这可能是因为 UVF 已置1。

    由于同一 TPS53679在0.8V 下的6相工作正常、我们认为控制器可能不会有任何问题、因此 PWM 也不会有任何问题。

    功率级在一些使用后出现故障的可能原因是什么。

    我们来到 TI 论坛的原因之一是温度过高。 目前、我们已将电源控制器编程为在发生温度故障时关闭(限值设置为115 C)。 而且、由于系统处于受控环境中、因此温度达到100 C 的机会也很少。  在我们的实验室环境中、我们发现、当1.2V 功率级上的负载大约为7A 且环境温度为25°C 时、功率级的温度保持在40 -45°C 的范围内。

    您能告诉我们其他可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够在 Fusion 中为 TPS53679更改 UVF 响应。  

    有很多事情会导致 VR 失败。 很难用目前可用的证据进行有教育意义的猜测。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    用于更改 UVF 响应的选项不可用。 它显示为灰色。

    我们看到的行为与 TI 文档第18页和第19页针对 TPS536XX 器件的行为类似

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubl0/sluubl0.pdf?ts = 1699421964713&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们更换了功率级、1.2V 工作正常。

    我们知道、可能有很多情况会导致功率级故障。 根据您使用 csd95490q5mc 的经验、我们有兴趣了解最可能的原因。 我们希望采取任何必要措施,防止今后再次发生类似的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来像是在逻辑、保护或高侧驱动器电路中出现了故障。

    如果您发送原理图和布局、我可以查看功率级周围是否有任何不合适的地方。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该线程。 要重新打开该主题帖、请回复此帖子。

    谢谢。

    特拉维斯