This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:锁存 WDO 看门狗输出

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3850-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298948/tps3850-q1-latching-wdo-watchdog-output

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3430

我们是否可以按照 TPS3430数据表中显示的方式来锁存 WDO? 其中、我们将具有开漏缓冲器的 WDObar 连接到 CRST?




最佳

迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    是的、TPS3850-Q1支持此锁存功能。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。