This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:RDS、ON

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299644/lm76002-rds-on

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: LM76005

团队、

关于 RDS、on 有一个问题、LM76002和 LM76005的 RDS、on 都是相同的。 是这样吗? 据我所知、电流越高、RDS、ON 越低。   

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    LM76005和 LM76002/3具有相同的裸片、因此它们具有相同的 RDSon。

    谢谢和最好的 Reagards。