This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPL 指示 LED 闪烁

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298815/tps2372-4evm-006-tpl-indication-led-is-blinking

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好!

我设计了一个定制 PCB 来测试 POE 电源、但无法从输出端获得电源。  我得到50V 并持续1秒、然后电源会下降。 此外、TPL 指示 LED 闪烁。 我附上了示波器图片和原理图。 您能帮我找出我的问题吗?

非常感谢

  e2e.ti.com/.../schematics_5F00_custom_5F00_board_5F00_tps2372_2D00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才在输出端增加了10k 电阻器, 电路奇迹般地开始工作。 此外、 TPL 指示 LED 现在持续亮起。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的联系。

    这可能是由维持功率特征导致的:如果 PD 消耗的功率太低、将关闭 PD 端口。

    我可以知道 J6是否短路了吗? 如果 RV1电阻为0.5千欧或更低? 如果您同时进行了这两项操作、  即使没有10k 虚拟负载、您也可以让电路板持续工作。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    RV1是2k 电阻、我将 EVB 用作基准。 我将使 J6和 RV1短路、并在没有虚拟负载时重试。

    此致!

    Ömer