请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14203EXT 我正在处理一个设计、我使用 LMZ14203EXT 来生成3.3V 电压轨。
此功率 IC 具有 EN 引脚、当此引脚上的电压在上升时超过1.18V 时启用输出电压、而当 EN 引脚上的电压在下降时低于1.09V 时禁用输出(由于90mV 迟滞)。
我可以观察到一些现象。 如果 EN 引脚上存在电压干扰并且电 压在40-50 us 内恢复、则3.3V 输出保持稳定。 但如果干扰约为100us、则3.3V 输出端出现电压降级。
我在这里要问的问题是、输出对 EN 引脚状态做出反应的反应时间是多少? 或者 EN 引脚禁用输出所需的最小脉冲宽度是多少。
谢谢。
桑基特