This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:5V 至 VCC 引脚正常

Guru**** 1470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299811/lp5012-5v-to-vcc-pin-ok

器件型号:LP5012

你好

我只想确认这是可以接受且正确的:

我们将在不同从器件(addr. 不同),SCL 和 SDA 的上拉电阻器连接到3.3V。

LP5012将由 VCC 引脚上的+5V 驱动。

EN 引脚将由+3.3V 逻辑驱动、EN 引脚仅为输入。

由于 LP5012具有内部 LDO、因此可以通过这种方式驱动它。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    我认为以这种方式驱动 LP5012是没有问题的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    忘记了 LED 也会在+5V 时驱动。