This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:推荐适用的 LDO

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299400/tlv760-recommend-suitable-ldo

器件型号:TLV760

尊敬的专家:

我的客户正在搜索 LDO。 您能推荐合适的器件吗? 谢谢。

输入电压:24V  

固定输出电压:12V 和15V

实际负载电流:90mA

低成本

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚,

    TLV760可在此处运行、但它是一款传统器件。 如果客户愿意使用可调节版本、那么我们也可以使用 TLV709A01DBVR。

    此致、

    Prakash L