This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:逐周期电流控制故障触发点

Guru**** 2501675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299095/ucd3138allcevm150-cycle-by-cycle-current-control-fault-trigger-point

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

当我使用 DPWM2模块和比较器 D 触发逐周期电流故障时:

DPWM2的设置为:

在开环状态下、将 MODE 设置为正常模式、周期值以及事件1、2、3 并将4个值更改成了10,000,500、4,500,5500和9500

将从启动到结束的消隐时间 A 设置为100 (400ns)

比较器 D 的设置为:

将比较阈值设置为100 (1.95V)并将比较器连接到 DPWM2

 CBC 的设置为:

CBC_ADV_CNT_EN 设置此寄存器1以启用 CBC、将 CBC PWM AB EN 设置为1、将 CBC_MAX_COUNT 设置为4 (将连续 CBC 触发的最大数量设置为4)、如果超过 CBC_MAX_COUNT、则将 CBC_FAULT_EN 设置为1、并降低 DPWM。

我得到这个波形:

CH1 (黄色波形):表示 DPWMA 的输出波形

CH2 (蓝色波形):表示比较器 D 采样的电压

CH3 (红色波形):表示 DPWMB 的输出波形

不同的触发点对波形具有不同的影响、我对这些波形有一个疑问:

如果使用 DPWMA 的下降沿作为触发点、最多3次触发后 DPWM 波会降低、但我在 Settings (设置)中将4次连续触发设为降低 DPWM 波、因此 CBC 的触发点在哪个时刻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML

     就这些由正常模式 PWM 控制的拓扑而言、比较器的活动事件通常不会发生在您提到的场景4和场景5的位置。  在实际系统中、峰值电流通常在 DPWMA 的导通时间内发生。 因此、我担心没有必要像多模式那样探索正常模式下的 CBC 行为。 就连续 CBC 计数而言、可以灵活地配置寄存器(例如、配置5以获得4个连续 CBC)来满足您的要求。 此外,统一的行为是重要和必要的。 如果您发现不同器件之间的连续 CBC 计数行为不一致、请随时告知我。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,周福喜

      感谢您的回复、对于连续 CBC 计数、我是否能理解配置4个连续的触发器应该可以获得4个连续的 CBC、其中错误可能是由硬件或测量引起的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ML、

    在比较器输入端施加持续高电平电压可能无法评估实际电流。 您能否使用练习电流信号来观察 CBC 计数行为?

    谢谢