This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:该控制器 IC 是否能够承受 MOSFET 故障故障?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298344/tps2400-is-this-controller-ic-capable-of-withstanding-a-mosfet-failure-fault

器件型号:TPS2400

您好!

我计划将 TPS2400用于降压转换器、以便在输出侧实现过压保护(OVP)。 您能否回顾一下下面提供的原理图、并告知它是否适合以下场景?

以下是转换器规格:

  • 输入电压:62V
  • 输出电压:12V
  • 输出电流:15A
  • 开关频率:140kHz
  • 过压阈值:13V

查询:

   问题1: 当输出电压由于负载变化而超过阈值时、此电路能否有效切断过压情况?

   问题2. 在极少数高侧 MOSFET 发生故障、允许 Vin (62V)到达 Vout 侧的情况下、当输出端出现62V 电压时、该电路是否会保护负载和 TPS2400而不会造成损坏? 在故障事件发生时、Q1栅极是否需要任何额外保护?

我非常感谢您对变革或替代方法的任何见解或建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您的联系!

    我们将在下周早些时候进行审查并回来。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如果有任何更新、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

      当输出电压由于负载 变化而超过阈值时、该电路可以有效地切断过压情况。  

    您的原理图中对 Q2有何要求?  

    每当 VIN 引脚上的电压超过 OVP 阈值时、Q1 FET 就会在1μs 内导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我 还是对这部分感到困惑。 但这是应用手册中推荐的原理图。

    我试图模拟此连接、我观察到 Q2充当电压跟随器、因此它几乎等于分压器电压。 因此我猜测 Q2用于提供足够的电流来为 IC 供电。 这是从我的理解角度出发的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您能分享一下这个应用手册吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    请查看数据表第15页的主题9.2.3。 您可以看到名为 SLVA163的注释链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您向我指出该电路。 您的原理图看起来没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek,

    好的、然后我将使用 PCB 进行测试