This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640EVM:CAN't CHARGE

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277278/bq24640evm-can-t-charge

器件型号:BQ24640EVM

您好!

我已使用  BQ24640EVM 为1S 3.8V 超级电容器充电、但似乎有问题、因为无法正常充电。

我将 R14更改为82k、让 Vout = 3.822V。 以下是 EVM 设置、您能帮助我们检查是否有任何 问题吗?

CH1 =TP11 CH2=TP10 CH3=TP9   

CH1 = VIN 电压  CH2 = TS 电压   

PG

REGN

TG

0.03V

4.354V

1.99伏

ISET

通道

参考电压

0V

3.28伏

3.28伏

状态

VCC

0V

4.4V

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您与我们联系!

    我将在星期五之前复制并告知您我的结果、  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的耐心。  

    我有几个跟进问题:  

     输出电压设置为什么? (负载处的电压设置?)

    2-是否对电路板进行了任何修改?

    3 -您是否尝试在1.4和1.8V 之间改变 TS 电压? (请参阅以下用户指南中的示例)

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    1.设置为3.8V。

    2. 我将 R14更改为82k,让 Vout = 3.822V。

    3.我会稍后再试

    您能帮助我们检查 EVM 跳线设置是否正确吗? 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    EVM 跳线设置正确。 此外、在上图中、D7 LED 看起来是亮起的、这意味着器件处于充电模式、尽管它 看起来不处于"快速充电"模式。  

    我将继续对 EVM 进行测试、并在星期三前告知您我的结果。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    对超级电容器充电时、您是否仍在 BQ24640EVM 上观察到相同的行为?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我将关闭该主题、因为我尚未收到更新。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。

    此致、  

    A·克德尔