This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:大约低值自举电容器

Guru**** 1378390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299317/tps61178-about-low-value-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS61178

大家好、

是否有任何升压转换器因使用低值自举电容器而损坏的案例信息?

我们的客户在 TPS66178上使用100pF 自举电容器、且输出电压约为2V。

使用条件如下。

输入电压:5V

输出电压:14V

输出电流:20mA

我认为这是因为自举电容器太小、导致高侧 SW 变得不稳定、并出现一定程度的损坏。

是这样吗?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    这 是可能的。

    低电容会导致高驱动器电压、从而可能损坏内部 MOS 的栅极。

    您能否分享原理图、并看看是否存在其他可能导致故障的情况?

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复和支持。  

    我只需理解低电容可能导致此器件损坏即可。

    客户尝试使用较大的电容器、此问题已解决。

    此致、

    teritama