This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033DRLR 原理图和布局审查

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299489/tps61033drlr-schematic-and-layout-review

主题中讨论的其他器件:TPS61033

Hiii、

我们将  在设计中使用 TPS61033DRLR/TPS610333DRLR 器件。 我已经附上了我们的设计的原理图和布局文件。 您可以评论这些内容并告诉我 您对此有何反馈

 e2e.ti.com/.../PRGTT_2D00_BF_2D00_01_2D00_R1_5F00_0_2D00_REL1.0_5F00_Boost-reg.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhan:

    对于原理图、我是否可以知道 TPS61033的最大负载电流? 如果高于1A、我们建议使用20uF 有效电容器、即4x22uF 电容器。

    对于布局、有两点可以改进、

    关于输出电容器、请将 C127、C128放置在尽可能靠近 IC 的 VOUT GND 引脚的位置、以最大限度地减小环路 VOUT-COUT-GND 的面积。

    关于 FB 电阻器、请将 R181、R191放置在尽可能靠近 FB 引脚的位置、以尽可能缩短 FB 布线长度。

    您可以参阅数据表中的布局示例。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    内森