请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844 您好!
我的客户在他们按照以下条件设计的电路板上测试 UC2844N。
-规格: 220VAC±20%输入,28V/3A 输出,Effi 85%
-切换频率: 70kHz
-拓扑结构:反激
-控制 IC : UC2844N
-变压器:`

错误症状1:应用负载时突发模式操作-实际输出在突发部分下降、在暂停部分上升

通道1。 VGS、Ch2。 VO、Ch3。 Isense、Ch4。 VDS
错误症状2:FET 打开/关闭时产生 Isense 噪声- Isense 噪声->输出噪声

通道1。 VGS、 Ch3。 Isense、Ch4。 VDS
问题1: 请告知上述错误症状的原因和解决方案。
问题2. 您能否私下回顾一下此电路、看看是否有任何问题?
谢谢你。
JH