This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:CV CC 模式电池充电器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286995/lm5177-cv-cc-mode-battery-charger

器件型号:LM5177

下午好!

我根据 LM5177设计了电池充电器板。 我的样片器件尚未送达。 同时、我一直在对 LM5177评估板进行测试、当其超过评估板9.4A 额定值时、无法弄清楚如何启用 CC 电流限制模式来限制输出电流。 有办法做到这一点吗? 我的应用仅需要6A 输出电流、但它应限制在6A、而不仅仅提供6A 输出... 请解释实现方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    可以通过 ISNSP 和 ISNSN 设置恒定电流。

    您可能需要更改 R6来更改电流限制。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我将提供给我们的器件来对此进行测试、但是我在评估模块上有15A 负载、但它尚未处于恒流模式... 它有一个用于 R6的4m Ω 电阻器、因此对于50mV、它应该限制在12.5A、对吗? 或者、是否有其他方法来计算电阻器 R6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我们将检查此内容、并很快与您联系。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    要在 LM5177 EVM 上启用电流限制功能、您需要:

    -如果需要另一个值、则调整电流感应电阻器 R6 -电流值设置为12.5A (因此对于6A、您需要8.33欧姆)

    -将 SYNC 引脚拉至高电平(Vcc)以启用正电流限制

    -设置配置 DIP 开关以启用电流限制功能,例如关闭 DIP 开关5 (所有其他需要打开)

    -在 IMONOUT 设置电流限制所需的滤波器
     -拆下 R17 (82k)
     -  在 IMONOUT 增加 R 和 C 的串联电路(2.2nF 和500R)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,很棒!

    我会做这些修改并报告! 但是、您在数据表的哪里找到了 IMONOUT RC 网络值?

    只是需要比补偿网络快3-5倍吗?

    使用15号开关也启用电流限制是否可以? 我想使用间断模式,并希望 PSM 进入功率稍高...

    还有一点、我计划也使用 IMON 引脚检测输出电流、即使使用 RC 网络也可以读取该引脚吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、滤波器的速度是补偿网络的3-5倍。 我们刚刚在研究一种改进的方法、以获得限流器模式下 IMONOUT 的补偿值、但这需要更多的时间-可能需要2周。

    您可以使用启用了 ILimit 的所有设置-是的、15也起作用。

    启用限幅器后、您将不会看到与监控器一样的电流-信号位于  

    可通过以下几种方法来获取该内容:

    -使用 LM51772 -它将通过 CDC 信号提供此功能(但该器件的最大电压较低)-现在处于采样状态

    -使用 IMON 功能并在外部构建限流器功能,见: https://www.ti.com/lit/an/snvaa51/snvaa51.pdf

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    感谢您到目前为止的帮助、我现在还有一些问题...

    您是否有关于在电流限制器模式下计算 IMONOUT 的方法的更新?

    此外、我无法理解恒定电流为什么变化如此大...

    我使用一个10欧姆的电阻器将其设置为5A……

    我将"评估"模型修改为您提供的值... 此外,在针对我的应用进行了一些 Webench 设计之后,我将电感器更改为10uH ,将输出电压调整为18.4V ,并调整了 COMP 网络...  

    但是、在这些最新的变化之前和最近的变化之后、恒定电流变化很大... 在11V 输出时、电流大于12A!! 比我期望的5安多一倍…… 在17V 时、电流非常接近5A……...

    我很困惑为什么 Webench 让我使用22nF 和3.32k RC 网络、而您说使用500R 和2.2nF ... Webench 设计器是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 Webench 设计需要在输入电流检测中使用一个3m Ω 电阻、因此移除了其中的一个、使其在2中并联、保持2 m Ω... 现在、如果我将 CV 置于15V 以下、电路板会发出吱吱声、输出电流会降至0.2A…… 由于某种原因、恒定电流根本无法正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的联系。 最好填写  用于 LM5177的快速入门计算器。
    然后、Stefan 将继续根据您的反馈为您提供支持。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的计算器参考,因为它使一个完全不同的电路与 Webench 由于某种原因...

    然而、我的电路现在完全按照计算器的建议构建、降压模式运行得非常好...

    当输入高于25V……时、输出为20.5V 5.5A CC CV 一旦输入降至25V 以下,电感器会发出非常明显的吱吱声,输出电压和电流不可控制地跳转...

    我假设 COMP 和斜率需要调整,但我不知道从哪里开始...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    请检查环路补偿在整个运行范围(Vin、min 到 Vin、max)内是否稳定

    最好能与您的设置共享计算器。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.dropbox.com/scl/fi/q8ehleknp78i7hw5pf3p7/LM5177-Buck-Boost-Testing.xlsx?rlkey=coz4jaivlp0kfdrda54pewxb7&dl=0

    https://www.dropbox.com/scl/fi/8rz7qbnpyipad03cc1jlz/LM5177-Buck-Boost-Quickstart-Tool-V1_0_9.xlsm?rlkey=duh9j60ryh8ho3q2vrncugix7&dl=0 

    这里是计算器和我的测试结果,黄色意味着一个可闻的噪音...

    我不知道如何在 Vin 范围内检查环路补偿...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5177-Buck-Boost-Testing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!
    由于您已经有了快速入门计算器的填充版本、您能否使用 Insert - Inage/Video/File 功能并附加 Excel 表格。
    我们的资源有限、这样就可以节省所有时间来复制 pdf 中的数字。

    谢谢。此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_9.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以打开该文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更适合我的应用的推荐器件?或者它为什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan 通过为 IMONOUT 引脚共享理想的 RC 滤波器来解决降压模式下的 CC 问题、因此我会将此情况标记为已解决、并为同一电路的 COMP 和斜率问题打开了另一个主题、请参阅  

    LM5177:不稳定 CC CV 模式补偿和斜率设置