This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:带 TUSB1046的 CC 控制器

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299192/tusb1046evm-cc-controller-with-tusb1046

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好、专家:

我们建议将哪个 CC 控制器与  TUSB1046搭配使用? 客户希望使用低价 CC 控制器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您是否专门在寻找 CC 控制器或 PD (电力输送)控制器? 带 TUSB1046的 CC/TUSB1046需要什么类型的应用 PD?

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户只需要数据和显示功能、不需要灌电流或拉电流充电特性。 我们建议使用哪种 PD 或 CC 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    如果客户想要实施 PD 功能、我建议使用 TPS65987D。 我要将此主题转发给 HSD-HSSC、以获取有关 CC 控制器的建议。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配到 HSSD-HSSC org

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于数据和显示功能、必须使用 PD 控制器。 CC 控制器不支持交替模式显示。

    谢谢

    大卫