This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:TLMV13610的10A 峰值电流是什么条件?

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610, TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298665/tlvm13610-what-is-the-conditions-for-10-a-peak-current-of-tlmv13610

器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件: TPSM63610

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TLVM13610用于他们的新产品。

他们对该器件有如下相关问题。
请你给我答复吗?

问:
TLVM13610数据表指出该器件可以提供10A 的峰值电流。
TLMV13610的10A 峰值电流是什么条件?
例如、10A 供电的时间最大值为10ms。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    器件本身可以处理10A 直流电流、但会有很大的自发热。

    如果您查看 TPSM63610用户指南了解24Vin_5Vout_8A IR 摄像头测量结果(www.ti.com/.../slvucf1a.pdf  

    如果是电流瞬时尖峰、考虑到典型的短路高侧电流限值为13.8A、不应该是太大的问题。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的答复。

    我可以再问一个问题吗?
    TLVM13610具有低侧电流限制(最小值为8A)。  
    这是否影响10A 输出?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    这应该不会影响您的应用中10ms 的10A 输出。

    10A 峰值同样被定义为客户在稳定状态期间不会超过室温。

    考虑到10ms 长但不够长、无法显著自发热、这种情况下应该是可以的。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的答复。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。